欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

海绵的特性和使用范例

  • 2022.07.04 14:07:22
  • 米思米
  • 2337

■海绵特性值

海绵的特性和使用范例

※ 带粘胶型时,高温下(约80℃~)的粘胶粘接性会下降。

*1 永久压缩变形〈压缩40􀋋时〉(100℃/24h)29􀋋

*2 连续使用温度是指一定长时间内使用也不会产生质量大幅度下降的温度。

*3 永久压缩变形〈压缩40􀋋时〉(150℃/24h)8􀋋(基于JISK6250)。



■由于可用剪刀或切刀等简易切割,因此随时可按任意长度使用。

海绵的特性和使用范例海绵的特性和使用范例海绵的特性和使用范例


海绵的特性和使用范例

海绵的特性和使用范例海绵的特性和使用范例海绵的特性和使用范例

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities